This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:如何配置它始终开启的 MMCSD CLK

Guru**** 2880090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562611/am2632-how-to-configure-mmcsd-clk-that-it-always-on

器件型号:AM2632
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

如何配置 其始终 开启的 MMCSD CLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的飞云:

    如果在 SysConfig 中启用了 MMCSD、并在 sysconfig/mmcsd 窗格中选择了正确的时钟源、则会生成用于配置 MMCSD 时钟的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLK 可以保持导通状态吗? 现在、CLK 输出仅在发送命令时可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的飞云:

    您可以设置 MMC 时钟自由运行:  MMC_CON 寄存器的 CLKEXTFREE 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有任何其他问题、请告诉我。 谢谢