This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:COMP0_IN3+可用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563619/mspm0g1505-comp0_in3-available

器件型号:MSPM0G1505
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、当我更改“COMPx_IN3+"的“的代码时、仍然会收到编译错误。 如何解决此问题?

更多详情请访问: e2e.ti.com/.../activities

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    很抱歉、您对此主题的答复较晚。

    如果您在 SysConfig 中遇到 COMP 输入引脚问题、还可以尝试通过 API 配置引脚、例如:

    DL_COMP_setPositiveChannelInput (COMP_INST、DL_COMP_IPSEL_CHANNEL_3);
    上述 API 可 为 COMP_INST 启用 IN3+、如果为 COMP0、则输入引脚将为 PA15。

    此致、

    Pengfei