This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:QSPI0_CLKLB

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562805/am2632-q1-qspi0_clklb

器件型号:AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM2632

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

我正在为 AM2632_Q1 创建一个 CAD 器件、有一个引脚列为 QSPI0_CLKLB、引脚“Number" LB“ LB。 这只是内部引脚吗? 该封装是 324 引脚 BGA、正常名称是 A1、A2、B1、B2... V17、V18、因此名为 LB 的引脚没有任何意义。

请您澄清一下吗?

非常感谢、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iain:

    为延误道歉!

    是、LB 是内部引脚。



    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢里约恩!