This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:需要确认 EOL 和 AMP;支持、需要更换 MSP432P401RIPZ

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562504/msp432e401y-need-confirmation-on-eol-support-needs-replacement-for-msp432p401ripz

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: TM4C123GH6PM

工具/软件:

您好的团队、

我们有一个客户使用的工业产品 MSP432P401RIPZ 用作主控制器。
由于此 MCU 现已 EOL、我们正在寻找 更换 MCU 只需对硬件和软件进行少量更改即可集成该功能。
我们正在考虑使用看起来最接近当前使用的 MCU 的 MSP432E401Y、但我们需要确认产品生命周期计划和相应的支持、因为我们不希望在几年内再次重新设计。 该产品将进行未来几年的批量生产、因此我们的终端客户需要确认该 MCU 在生产中的使用时间以及 TI 的支持。

请在上确认 EOL 计划 中的示例 MSP432E401Y 或者、如果您有 TI 更好的替代 MCU 作为替代产品、请建议您也这样做。 我们需要的硬件规格与 MSP432P401RIPZ、和相同或更好 只需要对软件和硬件进行极小的更改  迁移到新 MCU 的设计。

提前感谢!
此致、
Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    请确认 EOL 计划 中的示例 MSP432E401Y 、或者如果您有 TI 更好的替代 MCU 作为替代产品

     没有计划 EOL MSP432E。  

    一般而言、我们评估器件是否属于淘汰候选方案的流程是持续审查器件活动、如果情况需要长时间有有限活动或没有活动、我们将将器件移至 NRND、然后在收到 JEDEC 实践通知后提供 EOL LTB。  

    此流程始终存在例外情况、我们将根据具体情况处理这些例外情况、我们的目标是与客户合作以找到解决方案。 同样、也没有计划 EOL MSP432E。 您无需担心此器件的寿命问题。  

    [报价 userid=“665690" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562504/msp432e401y-need-confirmation-on-eol-support-needs-replacement-for-msp432p401ripz 只需要对软件和硬件进行极小的更改  迁移到新 MCU 的设计。

    MSP432E 和 MSP432P 在引脚排列方面不兼容、软件两方面均不兼容。 但是、它们都受 SimpleLink SDK 的支持、该 SDK 提供了一定程度的抽象。 因此、如果您一直在使用 SimpleLink SDK 进行 MSP432P 开发、您将熟悉大部分 SimpleLink 外设驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 蔡查尔斯 、

    非常感谢您澄清有关 MSP432E401Y 的 EOL 和支持的说明。

    只要我们在新 MCU 中获得所有外设、引脚排列的差异就不是问题。 您是否有任何推荐的 MCU 可用作 MSP432P 的官方替代产品?

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

     您能告诉我您的应用需要哪些外设和存储器大小(闪存和 SRAM)以及哪些性能? MSP432E 将具有 MSP432P401R 等上的所有外设。  您可以考虑的另一个 MCU 选项 是 TM4C123GH6PM。 请在 https://www.ti.com/product/TM4C123GH6PM 上查找其产品页面

     对于 Tiva 系列 MCU、请使用 TM4C 微控制器产品选型指南(修订版 E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 蔡查尔斯 、

    感谢此更新、随着所有外设要求都一致、我们将继续使用 MSP432E。

    此致、

    Shawn