Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
TI 团队大家好、
根据有关 TI 官员 ( https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_FLASH_DIAG.html)的文档、我在 AM2432 上运行诊断示例并从 OSPI 闪存存储器 (IS25WX064) 中读取 SFDP 参数。 我成功读取 SFDP 参数、但在 OSPI 读取/写入配置期间出现问题。
对于 OSPI 闪存读取/写入、我考虑了这一点 (ospi_flash_io) TI 的示例代码 — https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_FLASH_IO.html ;但是、在调试期间、代码卡在 driver_open API 处。
我认为闪存或 OSPI 配置可能存在问题。 我将分享 SFDP 参数和 SysConfig 数据。 请根据数据告诉我可能的原因和解决方案。
SFDP 参数:
================================================
SFDP
================================================
SFDP Major Revision : 0x1
SFDP Minor Revision : 0x9
Number of Parameter Headers in this Table : 4
Types of Additional Parameter Tables in this flash
---------------------------------------------------
4 BYTE ADDRESSING MODE INSTRUCTIONS TABLE
NOR SPI PROFILE TABLE
OCTAL DDR MODE COMMAND SEQUENCE TABLE
Parsing of OCTAL DDR MODE COMMAND SEQUENCE TABLE table not yet supported.
JSON Data for the flash :
{
"flashSize": 8388608,
"flashPageSize": 256,
"flashManfId": "0x9D",
"flashDeviceId": "0x5B17",
"flashBlockSize": 131072,
"flashSectorSize": 4096,
"cmdBlockErase3B": "0xD8",
"cmdBlockErase4B": "0xDC",
"cmdSectorErase3B": "0x20",
"cmdSectorErase4B": "0x21",
"protos": {
"p111": {
"isDtr": false,
"cmdRd": "0x03",
"cmdWr": "0x02",
"modeClksCmd": 0,
"modeClksRd": 0,
"dummyClksCmd": 0,
"dummyClksRd": 0,
"enableType": "0",
"enableSeq": "0x00",
"dummyCfg": null,
"protoCfg": null,
"strDtrCfg": null
},
"p112": null,
"p114": null,
"p118": {
"isDtr": false,
"cmdRd": "0x7C",
"cmdWr": "0x84",
"modeClksCmd": 0,
"modeClksRd": 1,
"dummyClksCmd": 0,
"dummyClksRd": 7,
"enableType": "0",
"enableSeq": "0x00",
"dummyCfg": null,
"protoCfg": null,
"strDtrCfg": null
},
"p444s": null,
"p444d": null,
"p888s": null,
"p888d": {
"isDtr": false,
"cmdRd": "0x0B",
"cmdWr": "0x12",
"modeClksCmd": 0,
"modeClksRd": 0,
"dummyClksCmd": 8,
"dummyClksRd": 20,
"enableType": "0",
"enableSeq": "0x00",
"dummyCfg": {
"isAddrReg": false,
"cmdRegRd":"0x00",
"cmdRegWr":"0x00",
"cfgReg":"0x00000000",
"shift":0,
"mask":"0x00",
"bitP":20
},
"protoCfg": {
"isAddrReg": false,
"cmdRegRd": "0x00",
"cmdRegWr": "0x00",
"cfgReg": "0x00000000",
"shift": 0,
"mask": "0x00",
"bitP": 0
},
"strDtrCfg": {
"isAddrReg": false,
"cmdRegRd": "0x00",
"cmdRegWr": "0x00",
"cfgReg": "0x00000000",
"shift": 0,
"mask": "0x00",
"bitP": 0
}
},
"pCustom": {
"fxn": null
}
},
"addrByteSupport": "1",
"fourByteAddrEnSeq": "0xA1",
"cmdExtType": "REPEAT",
"resetType": "0x30",
"deviceBusyType": "0",
"cmdWren": "0x06",
"cmdRdsr": "0x05",
"srWip": 0,
"srWel": 1,
"cmdChipErase": "0xC7",
"rdIdSettings": {
"cmd": "0x9F",
"numBytes": 5,
"dummy4": 0,
"dummy8": 0
},
"xspiWipRdCmd": "0x00",
"xspiWipReg": "0x00000000",
"xspiWipBit": 0,
"flashDeviceBusyTimeout": 20000000,
"flashPageProgTimeout": 120
}
SysConfig 脚本:
在 SFDP 参数->协议配置参数全部为 NULL。 这可能会造成问题。
"protoCfg": {
"isAddrReg": false,
"cmdRegRd": "0x00",
"cmdRegWr": "0x00",
"cfgReg": "0x00000000",
"shift": 0,
"mask": "0x00",
"bitP": 0
},
请检查 SFDP 参数是否正确、或者我需要修改它。