This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263Px-AM263PX:冗余启动映像 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2930320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563166/mcu-plus-sdk-am263px-redundant-boot-images

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好、

 ROM 尝试在 Region1 地址引导 SBL、如果未能引导、则 ROM 会尝试从 Region1→Region2→Region3→Region4 顺序中的位置引导、直到引导成功。

我们能否为不同的应用程序映像自定义冗余引导映像?

例如应用程序 1 的区域 1、 应用程序 2 的区域 2 等、是否可以根据冗余引导映像选择要运行的应用程序?

谢谢您、

Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“649502" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563166/mcu-plus-sdk-am263px-redundant-boot-images

    我们能否为不同的应用程序映像自定义冗余引导映像?

    [/报价]

    否、冗余引导仅用于 SBL、是的、在所有不同的 SBC 中、您可以为应用程序编程不同的偏移量以进行引导。这可通过 SBL 的 syscfg 完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 应用程序 1 的区域 1、应用程序 2 的区域 2 等类似、根据冗余启动映像选择要运行的应用程序?

    同样、这不是为 SBL 选择机制、而是回退过程。 因此、对上述用例使用此菜单主义是不可行的、因为您无法控制从哪个冗余位置引导 ROM。

    我建议为此编译您的定制 SBL。