This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:在密钥环中使用对称密钥进行加密/解密

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557383/am263p4-encryption-decryption-using-symmetric-keys-in-the-keyring

器件型号:AM263P4


工具/软件:

您好、

我正在使用 AM263P 开发应用软件、正在寻找能够使用存储在安全 HSM 密钥环中的密钥(引用密钥环中的密钥索引)进行加密和解密的驱动程序或 API。

当给出指向密钥的指针时、该驱动程序可以加密/解密、但由于密钥环密钥位于安全 HSM RAM 中、应用程序无法直接访问其存储器地址。

是否有建议的方法或驱动程序界面让应用软件使用密钥环执行加密操作而不暴露密钥本身? 如果是、您能告诉我相关的驱动程序或 SDK 文档吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如需所有安全软件和文档、请在此处申请: https://www.ti.com/drr/opn/AM263PX-RESTRICTED-SECURITY 

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经可以访问此文档、但似乎找不到所需内容。 TIFS 文档中是否有可能包含我要查找的信息的部分?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    这是很好的了解和感谢。 请参阅  TIFS 中的密钥环导入服务页面。 在高层次上、您可以使用密钥环服务导入应用程序使用的对称/非对称密钥[并存储在 HSM RAM]中。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、Shiv   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我了解如何将对称和非对称密钥导入 HSM 密钥环。 但是、我看不到任何允许在 HSM 外部运行的应用程序代码(例如,在非安全 R5F 内核上运行)实际使用这些密钥进行加密或解密的 API。

    是否有支持的 HSM API、使非 HSM 代码能够使用密钥环密钥执行加密操作、而无需直接访问密钥材料?

    谢谢、

    Olivier H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    如您所知、有一种用于导入密钥环的服务、其中从 R5 内核调用该服务、该服务将密钥环密钥(采用已签名证书的形式)发送到 HSM 内核、并由 HSM 内核从证书中提取密钥、然后将其放置在 HSM 安全 RAM 中。

    这是 TIFS SDK 的一部分提供的服务

    第二种方法是使用此密钥。

    目前、如果您使用密钥环密钥对应用程序签名、则需要将 keyID 放在应用证书中、这样、当此映像发送到 HSM 内核时、系统会解析证书、并使用来自证书的 keyID、从 HSM 安全 RAM(仍处于 HSM 内核中)检索密钥、然后对映像进行身份验证/解密。

    上述内容也作为 TIFS SDK 的一部分提供。

    在这两种情况下、只能在 HSM 内核本身中访问密钥。

    因此、为了使用这些密钥、应在 HSM 内核中进行加密/解密(因为密钥不应暴露给 R5 内核)。

    此外、密钥环导入时的密钥在  HSM 端的 gKeyringAsymmKey[]/ gKeyringSymmKey[]中可用、这些是放置在 HSM 安全 RAM 中的数组。

    因此对于您的用例、您可以从 R5 内核发送 keyID 并获取相应的密钥在 HSM 内核上签名或加密。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人们编写一个驱动程序来将密钥 ID 和数据从 5F 内核发送到 HSM 内核进行加密/解密、然后 HSM 内核将其发送回 R5 内核是否普遍? 或者这种驱动程序是否已经存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这些密钥环密钥仅用于安全启动解密和签名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     (+) AM263P4 的重复问题:密钥环密钥访问 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    以上 e2e 中提供的答案、因此关闭此主题。

    让我们继续对另一个 e2e 进行讨论