This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接到目标时出错 — 613@0x0

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562821/msp432e401y-error-connecting-to-the-target---613-0x0

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

工具/软件:

尊敬的 TI 团队成员:

我使用的是 msp432E401y 定制板、自过去两个月以来、我一直使用相同的板。 但是、我突然无法刷写电路板中的代码、并收到错误 613 @0x0。

我已验证目标连接:

  • 该实用程序识别了 100/110/510 类产品并加载了 jioxds110.dll 适配器。
  • 控制器不使用可编程 FPGA、并在尝试复位后成功进入 SWD 模式。
  • SWD 模式完整性测试通过、确认调试探针正常运行。
  • 在完整性测试期间、IDCODE 寄存器值读取为 0x2ba01477。

请就此问题提出建议。

谢谢你。

此致  

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您使用哪种调试探针?

     您拥有多少个定制电路板? 您能在所有电路板上还是仅在一个电路板上重复同样的问题吗? 如果您在所有电路板上都有问题、则可能是调试探针问题。  

     您可以创建新的目标配置文件吗? 这是为了确保  与过去两个月前工作的设置相比、您可能意外修改了一些 JTAG 设置。   

     如果您没有额外的定制板、能否使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 板上的调试探针? 结果是什么?

     您是否记得在出现连接错误之前加载了什么代码? 是代码以任何方式将器件置于时钟关闭的某种低功耗模式。 在这种情况下、调试探针没有时钟来与目标器件同步。 或者、您是否以任何方式禁用 JTAG 或重新利用用于 GPIO 的 JTAG 引脚? 这些都是 可能阻止调试器连接到器件的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查尔斯:

    我尝试与另一个板,JTAG 工作良好的相同的代码。

    后来我再次尝试使用早期的非工作板使用相同的代码。 幸运的是、这一次 JTAG 成功运行。

    但我想知道这种行为的原因是什么。

    此致

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“361176" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562821/msp432e401y-error-connecting-to-the-target--–613-0x0/6018111

    我尝试与另一个板,JTAG 工作良好的相同的代码。

    后来我再次尝试使用早期的非工作板使用相同的代码。 幸运的是、这一次 JTAG 成功运行。

    [/报价]

    很高兴它再次工作。 但是,我不知道为什么它突然失败了。 由于这不是可重复的现象、因此很难说明原因。