This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S811:LM3S811 两个顶部标记代码? LM3S811 38WG4 A129

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3S811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561858/lm3s811-lm3s811-two-top-marking-code-lm3s811-38wg4-a129

部件号:LM3S811


工具/软件:

您好、 LM3S811-IQN50-C2 是否具有不同的标记代码?  数据表显示了 LM3S811 IQN50 PT 、但我得到了两个标记代码:LM3S811 IQN50 PT 和  LM3S811 38WG4 A129  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您从哪里购买这些材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片已安装在最终产品中、目前还不清楚它们来自哪些渠道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片已安装在最终产品中、目前还不清楚它们来自哪些渠道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我会和你一起回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好查尔斯, 谢谢,我今天能得到答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heidi、

    以下是您(以及任何其他社区成员)有关潜在假冒器件的一些其他信息:

    步骤:
    所有与假冒材料验证相关的查询均应发送至 ti-counterfeit@list.ti.com

    必填信息
    1.填写的伪造申请表(附于帖子的底部)
    2.设备底部和顶部以及条码标签的高品质图片
    3.货运单据的副本/图片、即向 TI 或 TI 授权分销商出示器件来源的装箱单。

     ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息后、TI 将审核验证申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heidi、

     这些都不是合理的 TI 器件。 我们无法根据标记上显示的代码来识别这两种情况。  

    左侧的一个 在顶部有 TI 标识。  它应低于器件型号。

    右侧的标识看起来错误、因为 TI 标识用条纹打印。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Charles