This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:TI AM263x 功能安全和放大器;IEC61508 设计支持

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562741/am2632-ti-am263x-functional-safety-iec61508-design-support

器件型号:AM2632


工具/软件:

我们正在开发经 SIL3 认证的铁路应用系统、并使用了 AM263x 系列 MCU [完整 MPN:AM2632COKFHA]、该系统能够进行 SIL-3 和 IEC 61508 功能安全系统设计。 我们参考此 AM263x 系列的安全手册文档、了解功能安全型 SIL3 级设计、并申请您分享任何基于 AM263x 的参考设计或任何其他经 SIL-3 和 IEC 61508 认证的参考设计、以供我们参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemal:

    器件安全手册描述了可在器件内部和外部实现的所有可用安全机制。 系统集成商需要使用 FMEDA、该 FMEDA 显示了通过针对 应用中使用的每个 IP/功能块实施手册中概述的诊断组可获得的覆盖范围 、以实现 SIL3 级系统设计。 除了此之外、TI 不提供其他经过认证的系统参考设计。 您也可以参考  第 7 章中提供的系统功能安全概念示例作为参考。  

    此致、

    Sahana