This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CAN 通信适用于 50kbps、不适用于 500kbps

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, TCAN3413, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1554864/mspm0g3507-can-communication-works-for-50kbps-and-didn-t-work-for-500kbps

器件型号:MSPM0G3507
主题: TCAN3413SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我将 MSPM0G3507 与定制电路板上的 TCAN3413 CAN 收发器配合使用。 根据数据表对其进行了配置。  

CAN 通信正在工作、我在 MCAN 的 SysConfig 文件中设置 50kpbs。 但不适用于 500Kbps。 它提供错误被动警告。

请指导我进行同样的操作。

此致、

镍锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能在 SysConfig 中详细介绍您的设置和错误输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找以下有关 MCAN 设置的屏幕截图。 我收到错误被动警告、然后收到连续仲裁段错误

    此致、

    Nitin Bangar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉您正在使用的 4 个特定 CAN 接口、该设备的最大速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将 TCAN3413 CAN 收发器与 MSPM0G3507 配合使用、

    此致、

    镍锡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您唯一要改变的是比特率正确吗? 我没有 TCAN EVM 可以重现问题、但可以将逻辑分析仪连接到引脚吗?看看我们是否可以缩小问题所在的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的支持。 该问题已解决。  

    我的硬件有问题。  

    此致、

    镍锡