This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:MMCSD_LLD_n ü transferPoll收发异常

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561567/am2632-mmcsd_lld_transferpoll

器件型号:AM2632


工具/软件:

Δ R_LLD_transferPoll收发异常 Δ 正在移植SDIO相关、发现MMCSD

R θ rspType为MMCSD _RSP_TYPE_LEN_48

cmd为CMD2、3、5、7等

1、MMCSD_LLD_LLD_Δ R_LLD_Δ transferPoll在MMCSD transferPoll之前需要手动添加延时、否则无法拿到正确的Response、会被下次发命令拿到。

2、使用MMCSD Ω_LLD_Δ transferPoll发送命令、发完命令后、逻辑分析仪看到对端已答复的情况下(未添加延迟)拿不到正确的Response、对端未答复时、MMCSD_LLD_Δ cmdCompleteStatusPoll也没有返回超时。没有Response时拿到的是0或者上次的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们无法在此论坛上支持中文主题。 请以英语重新发布或发布到 C2000︎ 微控制器论坛 — C2000 微控制器 — E2E 设计支持 (TI.com)

    谢谢您、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在移植 SDIO 相关内容时、发现 MMCSD_LLD_transferPoll 传输和接收异常。
    rspType 为 MMCSD_RSP_TYPE_LEN_48。
    CMD 指 CMD2、CMD3、CMD5、CMD7 等
    1 μ s、MMCSD_LLD_transferPoll 之前、需要添加手动延迟;否则、无法获得正确的响应。
    2 μ s、MMCSD_LLD_transferPoll 发送命令时、在发送命令后、如果逻辑分析仪显示另一端已响应(不增加延迟)、则无法获得正确的响应。 当另一端没有响应时、MMCSD_LLD_cmdCompleteStatusPoll 也不会返回超时。 当没有响应时、获得的值是 0 或最后一个数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误响应时间、
    您是否有具体的测试示例显示您看到了这些异常?  
    此外、您用于 MMCSD 的设置是什么?

    此致、

    Susan