This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:是否可以通过 ADC 获取 OPA0 IN0+和 OPA0 IN0-之间的差异?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559278/mspm0g1507-can-the-difference-between-opa0-in0-and-opa0-in0--be-acquired-via-adc

部件号:MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM0G3507

工具/软件:

大家好!

我想使用 MSPM0G1507 将 OPA0 IN0+和 OPA0 IN0-之间的差异作为 AD 值获得。
无论是否由于 SysConfig 设置不正确、获取的 AD 值都会显示为 0xFFF。
这是不是天生不可能的?

通过将 NSEL 设置为 Rtop、可以获取施加到 PSEL 指定为 ADC 值的引脚的电压、因此我相信 ADC 配置是可以实现的。

查看 OPA_GENERAL_SPECIFIC_RRI_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang、似乎可以将差值输出到 PA16。
是否无法将其输出为 AD 值?

1) 我想获取应用于 OPA0 IN0+(PA26) 和 OPA0 IN0-(PA27) 端子的电压差作为 AD 值。
直流 1.6V 应用于 OPA0 IN0+、直流 1.2V 应用于 OPA0 IN0-。
采用以下设置时、AD 值看起来不流动、读数为 0xFFF。


2) 以下设置获取施加到 PA26 的电压作为 AD 值。

 

此致、

ITO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤,让我看看这在我的最后,看看我是否可以得到类似的东西启动和运行.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我很抱歉。
    此问题已解决。
    这是因为我缺乏知识。

    此致、

    ITO