This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1518:ADC 和 DAC 处的 Vref>VCC

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557763/mspm0g1518-vref-vcc-at-adc-and-dac

器件型号:MSPM0G1518


工具/软件:

尊敬的 TI:

我们希望使用 MSPM0G1518 进行 ADC 测量和 DAC 输出。

MCU 由 VDD 供电。

ADC/DAC 由外部基准电压 VREF 供电。

由于 DC/DC 转换器容差、VREF > VDD 可能、例如 VDD = 3.2V、VREF = 3.3V。

根据数据表、模拟输入电压不应超过 VDD。 此外、DAC 电源的基准电压不应超过 VDD。

那么、如果模拟输入电压大于 VDD、ADC 会怎样?

ADC 是否测量到错误的值?

如果基准电压大于 VDD、DAC 会怎么样? 它输出的电压是否高于 VDD?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、如果您从外部源将基准电压设置为某个电平、那么  12 位 ADC 基本上会产生 4096 的值。 由于电压基准与分辨率相关(即 4096 在具有 1.4V 内部基准电压的输入端为 1.4V、或者如果基准具有相同的 1.4V 输入、则 ADC 值现在将为 1737)。 对于 DAC、引脚的输出不能大于基准电压。 如果您尝试增大电压、就会发现电压电平保持在基于 VREF 的最大电压。 希望这对您有所帮助!

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    如果 ADC 正基准电压 (VR+) 大于 VDD、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0 的 ADC 设计为在 VDD 和接地 (VSS) 设定的限制范围内运行。 数据表将指定任何引脚(包括 VREF+引脚)上电压的绝对最大额定值、通常为 VDD + 0.3V。 超过该限值违反了器件的运行条件、因此超过该限值可能会损坏器件。