This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在调试和启动阶段未识别浮点变量

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561542/floating-variable-are-not-being-recognised-during-debug-and-in-launch-phase

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1


工具/软件:

尊敬的 TI 系列:  

我使用 TI Launchpad CC2652R1 板、并使用 ADC 模块输入一个值、在转换过程中不考虑悬空。 在调试期间、它显示浮点未知、并且在加载代码后无法识别或丢弃垃圾值。

感谢您的答复! 此致、Siva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我希望您做得好。 您的 ADC 代码是否遵循示例 ADC 代码、这是在哪个 SDK 上?  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我将使用 SimpleLink SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48、并为电路板使用 Code Composer Studio 版本 — 10.3.0 TI - CC26X2R1_Launchpadxl、我使用的代码基于 blestack RTOS 示例(简单外设)。  

    此致、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅此图、其中在调试窗口中显示的电压变量类型未知  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我在下面进行了一个测试、使用了类似的代码(与您的第 724 行类似)、我确实得到了一个值、但我需要将优化指定为“0"以“以使其不被优化。

    (*我正在使用 8.30 CC13xx、CC26xx SDK,此处)

    谢谢、
    Alex F