This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM2434

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561420/lp-am243-lp-am2434

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

你(们)好  

我正在使用 uart_echo_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例代码。 除了 uart0_RX/TX、我无法分配其他 UART 引脚。  帮助我解决这个问题  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提出的问题不清楚。

    您是说无法添加另一个 UART 外设吗? 例如、是否要添加 UART1/UART2 等?

    如果是这种情况、您可以点击“Add"(“(添加(添加)选项。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以添加另一个 UART 外设、但假设我分配了 B12 和 A12 (UART1)、当我运行代码时、它不会按预期响应。 我能够构建没有错误的代码、但当它处于调试模式时、它会在调试行“[UART]回声示例已启动...\r\n“后停止  

    当分配了 UART0、它按预期工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    我们来了解一下为什么 UART1 而非 UART0 会发生这种情况。

    例如、使用 UART0 时、您必须看到应用程序运行正常、并且还可以在控制台中输入字符。

    但对于 UART1 来说、情况并非如此。

    让我们参考 AM243 LP 原理图开始。

    请参阅原理图的上方方框图中的 UART0 和 UART1。

    UART0 连接到 USB MicroB、而不是任何其他 UART(包括 UART1)。 因此、您将无法在控制台上看到输出、因此您无法输入 8 个字符、因此 UART 回显不适用于 UART1。 请注意、如果以类似的方式将 UART1 连接到您的定制电路板上、则可以使用。

    谢谢您、

    Vaibhav