This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何实现 SDIO CMD53。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559168/am2634-q1-how-to-implement-sdio-cmd53

器件型号:AM2634-Q1


工具/软件:

我们基于 MMC/SD 驱动程序实现 SDIO 功能、包括 CMD5 CND3 CMD7 和 CMD52。

但 CMD53 现在没有实现。 可能是我的 CMD53 事务配置中存在一些错误。 您可以看到下图。

您能给我们提供更多有关 如何实现 CMD53 读写的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    SDMMC CMD53  是一个多字节或多块读取/写入命令。 它不在 AM263x SDK 中使用。 该 SDK 使用多个命令来实现块读取和块写入、例如用于多块读取的 CMD18 和用于多块写入的 CMD25。  我知道 CMD53 通过将多块或多字节传输组合成一个高效的命令、简化了这一过程。

    您可以尝试手动将 CMD18 或 CMD25 替换为 CMD53、但我们不支持它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能告诉我们您的用例吗? 这里如何使用 SDIO?

    此致、
    史瓦克