This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:通过 BSL 对 MSPM0 进行编程的 Linux 主机解决方案

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1552541/mspm0g3507-linux-host-solution-for-programming-mspm0-over-bsl

器件型号:MSPM0G3507
主题:AM623 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有这种确切的情况、如下面的主题所述。  我们正在 使用与 MSPM0G 器件相连的 TI AM623 Linux 主机来规划系统架构、因此需要一种 Linux 解决方案来通过 BSL 实现 MSP 固件更新。 从下面的线程的响应是几年前,所以我想我会再次问这个,以防自那时以来已经开发了一些东西。

 MSPM0G3507:如何从 Linux 操作系统对 MSPM0G3507 MCU 进行编程?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rperezti:

    我们没有支持 Linux 操作系统的计划、因为这不是 M0 级别的一部分。

    正如该线程中的建议、我们使用了 可能在 Linux OS 中使用的基于 Python 的 GUI(我们提供了源代码)、而我们依靠用户开发在 Linux OS 中实现它。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal。 我看到了那个线程、但注意到、从 MSPM0 甚至尚未正式发布到现在、响应已经超过 2 年了。 因此、我想再次提出我们的问题、尤其是在处理器论坛上、我想这个论坛包含许多 Linux 开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reerrezti:

    我们仍然没有计划在 MSPM0 中开发 Linux 支持、因此我们没有通过引导加载程序提供 Linux 操作系统支持。

    我收到评论说、用户可以引用 Python 代码、因为 Linux 应该支持 python 环境。

    除此之外、我对 Linux 操作系统支持一无所知。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal。 回到这一点、如何访问基于 PC 的 MSPM0 BSL 编程的 python 代码? 我在 SLAAE88 中看到了 有关此 Python 实现的简要说明、但我找不到该源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reerrezti:

    您可以在 SDK 中访问源代码:

    TI\mspm0_sdk_2_05_00_05\tools\bsl\bsl_gui_source_code

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了、谢谢。 我在寻找错误的路径。