This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434 客户板 Uniflash 在刷写 SBL 二进制时阻止

Guru**** 2931790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561980/am2434-am2434-customer-board-uniflash-blocked-on-flashing-sbl-binary

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

尊敬的专家:

客户的 AM2434 板查找使用 Uniflash 工具将二进制文件刷写到 OSPI NOR 闪存将被阻止。 请对调试方法提供帮助建议。 谢谢~

刷写日志如下所示:

当使用 JTAG 进行调试时、发现它将在以下代码中停止

bootloader_socWaitForFWBoot ()

客户的闪存项目 SLB_UART_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0

 e2e.ti.com/.../3515.example.syscfg

SDK 版本为:09.02.01.05

SOC 器件型号为:AM2434BSEFHIALV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您所提问题和所讨论的 SysConfig 文件。

    Bootloader_socWaitForFWBoot ()

    我不会说这是一个 OSPI 控制器问题、因为它甚至不是在发生闪存初始化的 Board_driversOpen 上。

    这是在完成 Board_driversOpen 调用之前发生的。

    请确认 文件 SBL UART Uniflash 本身中是否出现 Bootloader_socWaitForFWBoot () 挂起、而 SBL NULL 中是否出现?

    如果在 SBL UART Uniflash 中看到、那么我可以指派另一位专家对此进行评论。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、ć

    我们确定了 DDR 硬件问题的根本原因、因为某些电路板工作正常。