This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:由于 hsmgetversion 示例中的超时、无法刷写 hs 映像

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548223/lp-am263p-unable-to-flash-the-hs-images-due-to-timeout-in-the-hsmgetversion-example

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAM263P4

工具/软件:

大家好:

我目前正在使用 AM263Px 器件 HsmGetversion 用例。

我参考了当前的示例、在从 tifs_am263px_10_02_00_01/docs/api_guide_am263px/html/examples_hsm_get_version.html 运行 uart_uniflash 的步骤中、我会遇到以下问题。

这是我的 cfg 文件。

在 phy 调优的步骤中、该过程会卡住并超时。

这里有什么我遗漏的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    让我试着在下周初重现这个问题、然后回到您的身边。

    同时、您可以尝试使用 Uniflash 工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand ,  

    对此有任何更新?  

    我尝试通过 Uniflashing 工具的正常图像,但它是相同的 HS 图像? 考虑到 HS 映像、还有 UART SBL hs 映像、然后是 phy 调优和 ospi SBL hs 映像。 但在 Uniflash 中、我找不到刷写 UART hs 的位置、因此我仅刷写了 ospi SBL hs 映像。 但设备不能打印任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用 AM263Px-LP 或 AM263Px-CC。

    我在线程标题和 cfg 文件中看到 LP、看起来您正在使用 CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否通过对密钥进行编程将设备转换为 HSSE、并且您是否使用相同的密钥进行加密?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用相同的密钥、除了 HSM getversion 示例中遵循的步骤之外、没有完成与密钥相关的操作。

    有什么我想念的吗?

    我正在使用 CC。我从另一个线程创建了此票证、因此它已自动创建名称 LP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我这边试过、我看不到这个问题。

    有几个后续问题:

    1.您使用的是哪个 AM263P-LP 电路板版本?

    2.您正在使用哪个 MCU PLUS SDK 版本?(使用 SBL 和 UART uniflash 闪存器的版本)

    3.您的 PC 上有哪种开放的 SSL 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3. OpenSSL 3.5.1 2025 年 7 月 1 日(库:OpenSSL 3.5.1 2025 年 7 月 1 日)

    2. MCU SDK -> MCU_PLUS_SDK_am263px_10_02_00_15

    1.AM263P4 -> ZCZ-C

    TIFS: tifs_am263px_10_02_00_01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您使用的是哪个 AM263P-LP 电路板版本?

    我是指 Rev-A、Rev-B、这可能会写在您的 cc 板上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否写入 XAM263P4ACOMF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh Anand :任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    只是为了再次确认、您的器件处于 HSSE 中、它使用 TI FS KW 工具、使用 TI 作为封装一部分提供的相同密钥从 HS-SOC 转换为 HS-SE?

    您是否在 TIFS SDK 中重新构建 TIFS 固件、并将此 hsmRtImg.h 文件反映在 MCU_PLUS_SDK 文件夹中?

    SBL_UART 应拿起此更新后的 HSM 头文件、因此此步骤至关重要。  

    如果您已指向 TIFS SDK 的 import.mak 文件中的 MCU_PLUS_SDK 路径、这应该会在构建 TIFS 固件时发生。

    你能否证实上述情况?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与 Aakash Kedia 进行 了调试会话、发现我们使用的器件没有转换为 HSSE。 因此、我有另一个评估板、Akash 帮助我转换为 HSSE、现在我面临另一个问题- OSPI SBL 失败 连接。 如果我使用 UART SBL、则可以开始使用。  

    Akash 曾建议与 Nilabh Anand 进行调试会话 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我将通过电子邮件分享详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我无法重现此问题。 请使用以下内容并尝试进行设置:

    SBL:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/sbl_5F00_ospi_5F00_multicore_5F00_elf.release.hs.tiimage

    UART Uniflash:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/sbl_5F00_uart_5F00_uniflash.release.hs.tiimage

    应用:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/hello_5F00_world.release.mcelf.hs

    如果这也不起作用、则我怀疑 OTP 编程出现问题。

    我使用的是最新的 SDK:10.02.0015

    请告诉我您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilabh、我在启用自定义闪存加载程序时收到此错误。 如果我不启用、我会在 SBL 本身的刷写过程中卡住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    您使用的是哪个版本的 Uniflash?
    您可以尝试使用 Uniflash 版本 9.2 吗?

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rijohn Pius 和 Nilabh Anand ,

    我尝试使用 uniflash 工具 v9.2、我可以正确引导系统。 非常感谢