This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:XDS110_TMS570LC4357 Debug_Probe_For_

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1560267/tms570lc4357-xds110_debug_probe_for_tms570lc43xx

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

设置详细信息:

调试探针:TI XDS110
使用的连接器:ARM 10 引脚
目标控制器:TMS570LC43xx
JTAG 电路:

问题:

在 Code Composer Studio (CCS) 中测试连接时、会遇到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我们以前在此设备上从未遇到过此问题。

    我在下面的其他 TI 器件上发现了类似的问题、请一次性参阅:

    (+) TMDSEMU200-U:调试器无法正常工作 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    这在内部生成了我们的 AI 响应、这可能也很有用、请验证一次。

    根据提供的技术文档、将 XDS110 调试探针与 TMS570LC43xx 器件一起使用时、出现连接错误的一个潜在原因是 SCI 模块中的设置不正确。

    当连接电路板以使用通过 SCI 端口集成在板上的 XDS110 USB 仿真器进行测试时、必须确保在器件寄存器中启用特定位。 必须启用“SCI Continue on suspend 位“、即 SCI 全局控制寄存器 1 (SCIGCR1) 中的第 17 位。

    这些文档指定以下连接方法和所需的设置:

    • 连接:  使用 SCI 端口上的 USB 电缆与集成式 XDS100/XDS110 USB 仿真器一起进行测试。
    • 所需设置:  使用 HALCoGen 工程时、请确保启用 SCI 模块中的“SCI Continue on Suspend Bit (SCI 全局控制寄存器 1 (SCIGCR1) 中的第 17 位)“。

    提供的文档不包含对错误代码“(错误–1041 @ 0x7)“的具体说明。

    --
    此致、
    Jagadish。