This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:关于 AM2431 设计

Guru**** 2885120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564331/am2431-about-am2431-design

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMTPS74801

工具/软件:

您好、专家。

目前、我们基于 AM2431ALV 制造的 PCB 的温度非常高。 (65℃~ 75℃)  

(它工作正常,例如连接到 JTAG,下载闪存和运行程序。)

它的配置与 TMDS243EVM 的去耦电容器相同、但与 TMDS243EVM 的区别在于芯片集中在它周围。

我已经阅读了设计指南、但我认为没有散热指南。

    

我们应该怎么做?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong Chang Kim、

    感谢您的查询。

    让我与团队核实一下。

    您是否有机会进行一些热仿真?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我还没有进行热仿真。


    您是否有任何相关的方法或程序?


    首先、我们购买了热像仪并正在对其进行分析、但最大加热点是 TPS74801。


    目前、我们的电路板上有两个 TPS74801DRCR、它们分别接收 5V 作为输入以及输出 2.5V 和 1.0V。


    两个 TPS74801DRCR 分别约为 64 度和 62 度。

    在另一个定制电路板上、这些稳压器分别接收 3.3V 电压作为输入和输出 2.5V 电压和 1.1V 电压、而在该电路板上分别记录了 61.1C 和 60.5C 电压。

    是否有解决方案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong Chang Kim、

    您是否实施了分立式电源架构?

    您能分享原理图吗?

    我不确定电源轨的用例。 您可以考虑使用 1.1V 的 DC/DC、具体取决于电流。

    此致、

    Sreenivasa.