This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:客户需要 MSPM0G3107-Q1 演示、但实际上只有演示 LP-MSPM0G3507 可用

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107-Q1, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565609/mspm0g3107-q1-the-customer-requires-the-demo-of-mspm0g3107-q1-but-in-reality-only-the-demo-lp-mspm0g3507-is-available

器件型号:MSPM0G3107-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

工具/软件:

客户需要 MSPM0G3107-Q1 演示、但实际上只有演示 LP-MSPM0G3507 可用

您能帮我检查是否可以直接申请 LP-MSPM0G3507、然后使用 M0G3107QPMRQ1 替换演示中的芯片吗?  它是否可以正常使用?  请详细说明。  谢谢!

如果我需要 MSPM0G3107-Q1 演示来测试该芯片、应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些器件是引脚对引脚兼容的、因此您可以将它们切换掉(我们不提供此服务)。 但是、如果您排除了其他功能、G3507 应该是 G3107 的一个很好的演示。

    马修