This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:EtherCAT 端口

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565341/am2432-ethercat-ports

器件型号:AM2432


工具/软件:

您好、

TI EtherCAT 从站解决方案正在使用 PRG1_PRU0_GPI*上的端口 1 和 PRG1_PRU1 上的端口 2。

端口 1 或端口 2 都可以连接到主侧或上行侧。 正确?

端口 1 和端口 2 之间没有差异。 正确?

 

谢谢。此致、

松本秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“10509" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565341/am2432-ethercat-ports ]TI EtherCAT 从站解决方案正在 PRG1_PRU0_GPI*上使用端口 1、在 PRG1_PRU1 上使用端口 2。

    EtherCAT 术语分别用于输入和输出端口。 因此、它本身具有 EtherCAT 规范中的特殊名称。 IN 端口连接到主器件侧、OUT 端口连接到下游菊花链从器件。

    当 EtherCAT 电缆冗余时、最后一个设备的 Out 端口也会连接到 EtherCAT 主设备/PLC 的第二个冗余端口 在电缆断开事件和其他情况下、还允许从 OUT 端口进行通信、但这被视为特殊通信、主器件状态指示相同的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh、

    感谢您的及时回复。

    PRG1_PRU0 上的端口 1 应连接到主器件侧。

    PRG1_PRU1 上的端口 2 应连接到下游菊花链从器件。

    正确?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了关于 EtherCAT 子器件的描述。

    1. 如果您链中有多个器件、请从 EtherCAT OUT/Port1 连接到下一个器件的 IN/Port0。 对于链中的最后一个器件、OUT/端口 1 将保持开路(如果不使用冗余模式)。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果链中有多个器件、请从 EtherCAT 输出/端口 1 连接到下一个器件的 IN/Port0。 对于链中的最后一个器件、OUT/Port1 将保持打开状态(如果不使用冗余模式)。

    是 — 正确