This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 Altium SchLIB 和 AMP;PCBLib 打开、无可见内容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LC4357-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556359/tms570lc4357-tms570lc4357-altium-schlib-pcblib-open-with-no-visible-content

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

从 https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TMS570LC4357&package=ZWT&pin=337&文件下载  TMS570LC4357 Altium SchLIB 和 PCBLib 的“Altium Designer“模板和 sid 格式为“01928c053cf90021772e8d4924780507d006807500bd0&c=1、两者都在 Altium 中打开、即使属性显示文件大小、也没有可见内容(它们为空)。 我尝试了多次下载。 运行该脚本和“本机“都没有显示 PCB 占用空间的 Sch Sym。 我使用 Altium Designer V25.8.1。  /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1755815084012v1.png. TMS570LC4357-SEP 是我们预计 TMS570LC4357 将会产生相同的发射强度和封装尺寸的最终目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach Barnes:

    您对此问题的回答是正确的、我们也会收到同样的问题。

    我们创建了内部 JIRA 以尽快修复此问题;  他们将在几天内修复此问题。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我可以根据 Sym/封装提供 TI 质量的预计 ETA、还是为了按时满足客户期望、更好地根据数据表确定自己的风险? 再次感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我们的内部团队会关注这个问题、根据他们的信息更改、将在接下来的 48 小时内在 TI.com 中反映出来。

    --
    此致、
    Jagadish。