Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137工具/软件:
您好:
借助 TMS570LS3137 平台、我无法在启动检查期间使用 SafeTI 库 API 执行 CPU 选择测试。
SL_SelfTest_STC (STC_RUN、TRUE、&stcSelfTestConfig)
我得到了以下结果:

还使用 TI 安全库中的 STC 配置:重新启动 Interval STC_INTERVAL 和 STC_MAX_TIMEOUT。 没有帮助
//*CPU 自检测试参数*/
stcSelfTestConfig.stcClockDiv = 0; /* STC 时钟分频器= 1 */
stcSelfTestConfig.intervalCount = STC_INTERVAL; /* STC_INTERVAL */
stcSelfTestConfig.restartInterval0 = true; /*从间隔 0 开始*/
stcSelfTestConfig.timeoutCounter = STC_MAX_TIMEOUT;/* STC_MAX_TIMEOUT*/
我正在阅读其他一些主题、但是否有任何关于它的陈述、以了解我是否可以使用它。
谢谢!
此致、
Marc