This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:增强型脉宽调制 (ePWM) 模块

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562119/tms570ls1227-enhanced-pulse-width-modulation-epwm-module

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

您好、

我需要开发一个应用程序来测试 TMS570LS12x Hercules 开发套件 (HDK) 下的增强型脉宽调制 (EPWM) 模块。
是否可以使用 LED D5 观察 PWM 所做的变化? 默认情况下、LED D5 由 NHET 信号 (NHET1[0]) 控制。
是否可以使用引脚多路复用 (PinMux) 模块将此引脚重新分配到 EPWM2B 并使用 LED D5?
您是否有任何演示 (ePWM) 功能的示例代码?