This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:SIL4 安全文档

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565374/am263p2-safety-document-for-sil4

器件型号:AM263P2


工具/软件:

我们正在审查使用 AM263P2 MCU 进行铁路控制的 SIL4 产品。

请确认以下各项的支持和详细规格:
1.CSP(合规包)支持:安全 TI 诊断库以及所需的技术文档和报告。
2. CQKit(编译器资质审核套件)支持:针对安全标准认证的 TI C/C++编译器功能和性能支持。
3、SDL(软件诊断库)支持:

4、安全分析报告支持:基于 ISO 26262 和 IEC 61508 的设备级时基故障率和诊断覆盖范围。
5. FMEDA(固定模式,影响和诊断分析)支持:

6.提供经安全认证的驱动程序:直接访问 MCU 外设模块的软件模块。
7.安全手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“66365" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565374/am263p2-safety-document-for-sil4

    请确认以下各项的支持和详细规格:
    1.CSP(合规包)支持:安全 TI 诊断库以及所需的技术文档和报告。
    2. CQKit(编译器资质审核套件)支持:针对安全标准认证的 TI C/C++编译器功能和性能支持。
    3、SDL(软件诊断库)支持:

    4、安全分析报告支持:基于 ISO 26262 和 IEC 61508 的设备级时基故障率和诊断覆盖范围。
    5. FMEDA(固定模式,影响和诊断分析)支持:

    6.提供经安全认证的驱动程序:直接访问 MCU 外设模块的软件模块。
    7.安全手册

    [/报价]

    您好、

    感谢您的查询、

    SDL:software-dl.ti.com/.../SDL_PAGE.html 除外

    和 CQKit ( www.ti.com/.../SAFETI_CQKIT)

    其余项 可通过以下链接获取: www.ti.com/.../AM263PX-RESTRICTED-SAFETY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“666365" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565374/am263p2-safety-document-for-sil4 提供经过安全认证的驱动程序:直接访问 MCU 外设模块的软件模块。[/报价]

    MCAL 安全驱动程序也可以通过同一安全套件访问链接访问。