This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:RM48L540

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540, ADS131M04-Q1, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561375/rm48l540-rm48l540

部件号:RM48L540
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M04-Q1HALCOGEN

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 RM48L540 MCU 编程、然后在需要生成的位置 2MHz、4MHz 和 8MHz PWM 信号 额外的脉冲、以便向提供时钟脉冲 ADS131M04-Q1

但是、我无法在中找到正确的配置设置 HALCoGen 工具 我还需要有关如何在源代码中实现此功能的指导。

您能告诉我们如何使用 RM48L540 实现这些高频 PWM 输出吗? 如果有任何建议的设置、示例或应用手册、请分享这些内容。

感谢您的支持。

Ankush