This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HalCoGen 和 EMIF SDRAM 13 引脚地址映射与 12 位地址映射

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561287/rm57l843-halcogen-and-emif-sdram-13-pin-address-mapping-vs-12-bit-address-mapping

部件号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

您好:

我们正在使用 Hercules HDK RM57 参考 板进行开发、该开发板具有 EMIF SDRAM 64MB 器件、其硬件团队理解为 13 位 EMIF 地址引脚映射 (A0..A12) 到 SDRAM 器件(下面来自 TI HDK 原理图的屏幕截图、已随附第 13 页)。 这种理解是否正确? SDRAM 器件已停产、硬件团队希望使用另一个具有 12 引脚映射的 64MB 器件。 这是否可行、或者它是否需要一个 13 引脚 SDRAM、并且可以像 HDK 电路板上使用的 SDRAM 一样进行映射?  如果具有 12 个引脚的不同器件可以工作,(EMIFA0 .. 解答 11) 需要更改用于 HDK 的 HalCoGen 代码、以区分引脚映射、我们可以在 HalCoGen 中更改该代码、还是需要手动完成?

(TI 原理图)

e2e.ti.com/.../rm57_5F00_schematics_5F00_reve.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny、

    器件支持的 SDRAM 配置列于 TRM 的打击部分:

    如果您的新器件满足这些要求、则可以将其与控制器连接而不会出现任何问题。  

    如果具有 12 个引脚的不同器件可以工作,(EMIFA0 .. 解答 11) 需要更改用于 HDK 的 HalCoGen 代码、以区分引脚映射、我们可以在 HalCoGen 中更改该代码、还是需要手动完成?

    关于引脚配置、HALConGen 更改应该没问题、无需手动更改。

    --
    此致、
    Jagadish。