This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:更新已知缺陷的申请–经过 SIL4 (EN 50128/IEC 61508) 认证的 TI ARM 编译器 v5.1.8

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1557483/rm48l952-request-for-updated-known-defects-ti-arm-compiler-v5-1-8-for-sil4-en-50128-iec-61508-certification

部件号:RM48L952


工具/软件:

  • 示例 :TI ARM 编译器 v5.1.8
  • 安全 : SIL4 工具认证(安全认证证明)
  • 公钥 :确认 2019 年已知缺陷列表有效性和任何其他缺陷更新
  • 附件 : Released.pdf 中的封闭缺陷, Release.pdf 中的开放缺陷

您好 TI 支持团队:

我们目前正在执行 SIL4 (EN 50128/IEC 61508) 认证 适用于铁路应用。
2019 年、我们团队收到了 TI 提供的以下官方文件 TI ARM 编译器 v5.1.8

  • Release.pdf 中的封闭缺陷
  • 在 Release.pdf 中打开缺陷

这些已被用作我们的证据 工具资质审核报告 (TQR) “避免已知错误“。

认证更新自 2006 年起进行 2025年06月15日 请您在以下几点进行确认:

  1. 上述文档是否仍然代表 最新和完整的缺陷列表 编译器 v5.1.8 的编译器参考设计?

  2. IF 已报告或发现任何新缺陷 对于自 2019 年以来的 v5.1.8、您能否以相同格式(已关闭/未打开缺陷)提供更新的缺陷列表?

  3. 如果不存在更新、请确认 2019 年文件是 TI 提供的最新版本。

我们非常感谢您的正式确认或更新文档、因为这将直接附在我们的文档中 工具资质审核报告 作为认证证据。

非常感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../Open-Defects-in-Release.pdfe2e.ti.com/.../Closed-Defects-in-Release.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Haemin 公园、

    对延迟的回复表示歉意。

    我正在就此联系我们的编译器专家、我将尽快提供我的更新。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haemin Park、

    对延迟的响应深表歉意、以下是我们内部编译器专家的反馈:

    ARM 编译器版本 5.1.8 于 2014 年 9 月发布。  5.1.x 系列版本在 2015 年末或 2016 年初停用。  附件是最终版本 5.1.x 的缺陷历史记录、即版本 5.1.14。

    e2e.ti.com/.../DefectHistory_5F00_5114.txt

     尽管如此,这是我们最近掌握的信息。  之后、当报告新问题时、我们不会尝试确定任何 5.1.x 版本是否受到影响。   

    --
    此致、
    Jagadish。