This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Cortex-R5F 及其优势

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563047/am2432-cortex-r5f-and-benefits

器件型号:AM2432


工具/软件:

尊敬的专家:

AM2422/6421 中的 ARM Cortex-R5F 标记为 R5FSS0_CORE0 和 R5FSS1_CORE0。
这是否意味着 AM2422/6421 中的 ARM Cortex-R5F 是两个独立的 MCU? 根据 R5FSS0_CORE0 和 R5FSS1_CORE0 的写入方式、似乎它们是两个独立的 MCU。
2.这两个 ARM Cortex-R5F 可以用作彼此的冗余组件吗?

1.除了价格之外,哪些功能使 TI AM24x 芯片组值得选择? FuSa 是基础知识、但您能分享任何其他优势吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    1.是的,你是对的。 有两个独立的 MCU。  

    2.不能,这两个 R 核不能用作彼此的冗余组件。 在 AM243 /AM64 中、我们不支持锁步模式

    为了回答您的最后一个问题、AM243x 是一款值得选择的 MCU、因为它的 R5F 内核提供了高达 800MHz 的数据、从而实现了控制环路和电机控制的实时确定性。 它还通过 PRU-ICSSG(可编程实时单元-工业通信子系统)提供广泛的工业网络功能。 该子系统支持 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP 等网络协议栈、也支持多协议。 AM243x 具有高达 2MB 的片上 SRAM(具有 ECC、外部 DDR 支持,安全启动和加密加速器)。 该芯片组广泛用于工厂自动化和电机驱动应用。