This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L 器件缺陷

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553158/mspm0l1306-mspm0l-silicon-defect

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他部件:sysconfig

工具/软件:

GTS  在 MSPM0L1306 微控制器中发现一个与向 UART0 馈送的时钟 (SYSCLK) 相关的新错误/未记录错误。  ROB 正在使用 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件开发代码和测试、该套件可用于轻松访问 UART0。  UART1 可能也存在问题、但他尚未进行测试。

 

正如我们上周讨论的那样、我们需要在 24MHz 上运行微控制器、以便我们可以从闪存执行代码、而不会出现等待状态。  当 Rob 设置 UART0 进行通信时、他发现 UART 的发送端和接收端的 SYSCLK 显然不同。  将微控制器初始化为在 24MHz 运行、然后将 UART0 设置为 SYSCLK(应该是在 24MHz) 后)后、24MHz 时钟似乎正确进入 UART 的发送端、但不是接收端。  进一步测试后、本机 32MHz SYSOSC 似乎错误地连接到接收端。  Rob 设置了微控制器和 UART 在 32MHz 上运行、并发现发送和接收都正常工作。

 

幸运的是、这目前对我们来说并不是“抑制器“、因为可以选择 MFCLK (4MHz) 而不是 SYSCLK 来创建所需的 115,200 波特率。

 您能否告知这是否是已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在器件勘误表中、我没有看到任何提到这是一个已知问题。

    我想知道他们是如何测量这个频率的? 它们是否在探测 CLKOUT 引脚? 发送器和接收器是否使用相同的波特率? 您能和我分享 SysConfig 中的 UART 配置吗?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自客户:

    “我‘将内核时钟频率驱动到“clk_out"引“引脚来验证内核时钟频率、并使用示波器对其进行测量。 使用 24MHz 的 USER_TRIM 设置时得到了 24MHz。 未使用 USER_TRIM 设置时得到了默认的 32MHz。

     

    我使用的 syscfg 实用程序版本没有明确提供为传输和接收设置单独波特率的方法。 如果 Gary 批准、我可以提供 syscfg 文件、但我附加了 UART 的常规设置。 SYSCFG 根据时钟树设置自动假设内核时钟频率。 在附件中、您可以看到、用户修整设置为 24MHz 时、syscfg 的 UART 部分也会假定 24MHz。 在自动生成的代码中、您可以找到生成的标记为..24MHz 的分母。 或..32MHz。 这取决于时钟树选择。 我还检查了分频值、并且它们与假定的频率源和波特率相匹配。 syscfg 工具本身没有任何问题。

     

    只有在 BUSCLK 使用 USER_TRIM 设置时、我才会发现馈送到 UART 模块每一侧的视在时钟不同的问题。 我最想说的是、我可以通过关闭 USER_TRIM 设置来始终确保正确运行、而 syscfg 中没有其他更改。 在 32MHz 上运行的示例。 在 USER_TRIM 设置为 24MHz 的情况下、TX 和 RX 波特率总是不匹配。 我可以使用弱定义的 syscfg 方法将 32MHz 设置强制进入接收侧并使其接收、但随后发送侧会过度分频、产生不正确的波特率。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供的信息、我将尝试在我这边复制问题、并在收到回复后立即回复您。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Owen!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我只是想向您介绍一下这种情况。 我还能够重现与客户类似的问题、但我的问题是在 UART 的 TX 端观察到的。 我将与设计团队一起研究这一点、以了解这是预期行为还是器件问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    与设计团队讨论后、我们观察到的行为是预期行为。  

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    只是想提供另一个跟进。 如果客户希望使用 24MHz 时钟运行、问题可能是 SysConfig 未配置器件、因此不会禁用 asnyc 快速时钟请求。 那么、发生的情况是波特率是根据 32MHz 时钟而不是 24MHz 时钟计算得出的。 他们可能会尝试设置该位、看看这是否会改变状态。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、对 Li 上次关于  asnyc 快速时钟请求的评论有任何更新?  谢谢、Gary