This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:UART 和 USB 调试内容之间有何差异?

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566105/mspm0c1106-what-are-the-differences-between-uart-and-usb-debug-content

器件型号:MSPM0C1106


工具/软件:

我们产品的外部 I/O 端口仅为 USB 端口。
我们想知道 USB 和 UART 在调试方面的区别。
如果我们只想输出固件日志、USB 接口是否可以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaipeng:
    “USB"调试“调试是指使用 USB-XDS110 通过 SWD 通信调试器件。 UART“调试“主要是指使用 UART 执行与 BSL 相关的应用、或通过反向通道 UART(也来自 XDS110)发送数据。 如果目标是输出固件日志、我认为 UART 将是 实现此目的的理想方法、因为此设备本身不支持 USB。 下面是另一个提供了更多背景信息 的 E2E 主题:MSPM0G3507:如果 MSPM0 上没有 XDS110、是否可以进行 UART 调试? 

    此致、

    Diego Abad