This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Vref 是否可以连接到负电压?

Guru**** 2862840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565969/mspm0l1306-can-vref--connect-to-negative-voltage

器件型号:MSPM0L1306


工具/软件:

您好、

输入信号为+/–100mV、是否可以将 Vref 连接到 ADC 的负电压? 因此、MCU 可以测量信号电平。

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    通常 VREF-连接到 GND:

    我不建议施加负输入、因为它会使 ESD 二极管正向偏置、

    我建议对信号进行电平转换或将差分放大器与器件的 OPA 结合使用。

    此致、

    Owen