This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM263x LaunchPad、如何在 SysConfig 中为 AM263x LaunchPad 启用 FreeRTOS 和配置 LED?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564471/am2634-am263x-launchpad-how-to-enable-freertos-and-configure-led-for-am263x-launchpad-in-sysconfig

器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在为 AM263x LaunchPad 使用最新的 CCS 和 MCU+ SDK。 我需要创建一个使 LED 闪烁的 FreeRTOS 工程。

  1. 无 FreeRTOS 示例:  创建工程时、只有的 NORTOS 版本 gpio_led_blink 可用。 我选择了此项、但无法将其转换为 FreeRTOS。 我原本想使用 NORTOS 、然后通过添加模块将其更改为 RTOS、但在.syscfg 文件中看不到像以前的 CCS Studio 这样的选项  

  2. LED GPIO 设置不明确:  此外、我也不确定如何在 SysConfig 中为 LaunchPad 的用户 LED 正确配置 GPIO。 我是使用“TI 电路板驱动程序“下的“LED"元件“元件、还是直接配置 GPIO 引脚?

如何:

  • 在 SysConfig 中为我的工程启用 FreeRTOS?

  • 正确配置 LED GPIO?

希望提供一个简单的分步指南。 谢谢你。

我的环境:

  • CCS:【您的版本】

  • SDK:mcu_plus_sdk_am263x_10_02_00_13

  • 电路板:AM263x LaunchPad

此致、
Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    该专家目前已离职、将在下周返回办公室时与您联系。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 RTI LED 闪烁示例。 这支持 FreeRTOS 和 LP

    AM263x MCU+ SDK:RTI LED 闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kier  

    感谢您的答复、

    LED 现在正在闪烁、但在 norto 示例中没有出现任何具体原因、以及如何更改 led、因为在 SysConfig 菜单中找不到 GPIO 引脚编号选项  
    我很难找到这个功能,以改变导致是精确的,但 nortos eg 甚至没有闪烁的 LED 启动,我不知道为什么. 如果我错过了任何一个、而您可以指出一些问题、请帮助我解决这个问题。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何具体原因不在 norto 示例中

    我不是有 LP 所以不能帮助. 我建议你就这个具体问题再提出一个问题。

    如何更改 led、因为在 SysConfig 菜单中找不到 GPIO 引脚编号选项

    此处选择了引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我只做,有那部分我没有一个 GPIO 选项,只有 PWM , UART , SPI 和一堆其他东西奇怪我不能发现一个 GPIO  
    我把它作为另一张票感谢你的答复先生  

    此致  
    Abhiram