This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:使用 GPIO 配置的单线接口

Guru**** 2928740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561413/am2432-one-wire-interface-using-gpio-configuration

器件型号:AM2432


工具/软件:

您好团队:

我们计划在 AM2432BSEFHIALVR 上使用基于 GPIO 的位拆裂来实现单线制接口。 使用 GPIO 引脚、这种方法是否可行?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    您能告诉我们、实现单线制接口的用例是什么?

    您不能在系统中使用 I2C 进行通信吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我们计划升级现有设计中使用的微控制器。  这就是我们想要确认是否可以使用全新微控制器实现 1-Wire 接口的原因。

    此致、

    Kadam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:  

    请留出一些时间在内部检查并恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

     AM243x 不提供专用的单线制外设。 单线可以通过对 GPIO 进行位拆分来实现。
    实现时、您必须保持单线器件所需的精确复位/存在和开/关位时隙计时窗口。我的建议是使用简单的状态机来  实现  RESET -> CMD ->数据时隙的单线协议实现。

    此致、

    Anil.