This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何在串行引导加载程序中启用 RS485 的方向引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565003/mspm0g3507-how-to-enable-direction-pin-for-rs485-in-serial-bootloader

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

在 secondary_bsl_UART 示例中、如何为 RS485 方向引脚启用 GPIO 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是  SECONDARY_BSL_UART、因此您可以直接添加 GPIO 来控制 RS485 的方向引脚。

    将 GPIO 输出高电平/低电平功能添加到: bsl_pi_uart_receive 和 bsl_pi_uart_send 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为基于 ROM 的 BSL 和具有闪存插件接口的基于 ROM 的 BSL 添加 RS485 的方向引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 ROM 的 BSL

    ROM BSL 不支持这种高级功能。

    具有闪存插件接口的基于 ROM 的 BSL。

    您可以在插件 UART_init 中添加一个 Rx、并在 UART GPIO/Tx 函数中对其进行控制。

    默认状态应为输出使能 Rx。

    您可以找到插件演示代码中定义的插件四函数。