主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:


您好、
我正在 Helloworld 程序中的 L2 内存中设置防火墙、但我每次都看到这个错误、尽管包含了 hsmclient.h(它被路由到 hsmclient.h 中的结构)。
当我在 SysConfig 文件中添加防火墙时、部分代码会在 ti_drivers_config.c 中自动生成(构建后)(此处出现错误)、我无法修改这些自动生成的文件 (ti_drivers_config.c 和 ti_drivers_config.h)
这里有什么我遗漏的吗? (请参阅随附的图片)帮我解决问题。
但是、当我从编译中排除 ti_drivers_config.h(并将 hsmclient.h 包含在该文件中)时、错误就没有了、此过程是正确的吗?
此外、当 1 个或多个内核想要访问某个相同位置(为这些内核提供访问权限)时、防火墙的设置是否有助于优先访问?
如果只是为了安全访问、如果安全内核希望同时访问、会发生什么情况?
谢谢。此致、
Geetha K