This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26xx-AM263PX:ETH_APP 和 AM26xx Eth_Test_ 10.02.01 版本上的 MCAL 和 APP 示例不起作用 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1550074/mcu-plus-sdk-am263px-eth_app-and-eth_test_app-examples-are-not-working-on-am26xx-mcal-10-02-01-version

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好团队:

目前、我们正在 SIP 板上检查 AM26xx MCAL 10.02.01 版本的 Eth Communication。

在检查通信时、我们检查了 TI 给出的示例、但这些示例不起作用。

在 Wireshark 上、我们无法看到任何帧  

并且 Eth_App 也不发送任何 Tx 数据  

同样、对于 Eth_test_App、这是相同的、对于 Eth 测试应用程序、未检测到主机、并且正在失败

您能否检查问题并告诉我们我们还需要配置哪些功能才能在 SIP 板上进行检查

此致、

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaik Abdul Mohasin

    请允许我检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaik Abdul Mohasin:

    我已经在 PROC159E2 板的 AM263P MCAL SDK 中加载和运行 Eth_app 的 SIP 示例。 我也能够运行该示例。

    请查看以下日志、

    在本例中、我使用 ColaSoft 从 PC 向控制器发送了 1000 个数据包、并且能够在 PC 中接收由控制器发送的 5000 个数据包。 在 Wireshark 上观察到相同情况。

    Eth_app 要求 PC 向指定的 MAC 地址发送 1000 个数据包。 日志中显示控制器正在等待 PC 发送 1000 个数据包。 您能否尝试从 PC 向控制器发送数据包?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    您能否分享 Wireshark 的图像、告诉我们配置 和运行 示例必须遵循哪些步骤。

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    要运行该示例、我们需要一个数据包发送工具和一个网络分析器(如 Wireshark)

    我使用 Cola Soft 数据包发送器将数据包从 PC 发送到控制器。 在本例中、PC 最初需要发送数据包。  

    数据包需要使用日志中提到的特定 MAC 地址进行发送。  

    发送数据包时、请确保数据包通过正确的以太网适配器发送。

    这是我的数据包发送应用程序。 我已按照日志中的说明配置了目标 MAC 地址。 配置任何其他配置都将导致 ALE 丢弃它。

    从 PC 向控制器发送一些数据包后、它将发回 5000 个数据包。这可以通过 Wireshark 进行确认。 下面随附的图像显示了这一点。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCAL 文档(用户指南)中介绍了运行示例的步骤。 请参阅 4.13.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    很抱歉晚才回复

    我已经按照用户指南 4.13.10 中给出的所有步骤进行了操作。 构建 eth_app 应用程序并在 SIP 板上尝试、仍然无法从 Wireshark 看到任何广播消息

     

    在 CCS 中、“Terminal"窗口“窗口如下图所示。 数据未更新

    您能查看一下并提供您的反馈吗  

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    您是否尝试过将日志中给定 MAC 地址作为目标 MAC 地址的数据包从 PC 发送到电路板?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    该示例要求用户发送具有定义的 MAC 地址的数据包。 您可以使用定义的 MAC 地址向电路板发送一些数据包吗?  

    这样、我们就可以确保通信正常工作。

    您还可以运行 MCU_PLUS_SDK 中的 enet_layer2_cpsw 示例来验证以太网通信。 该示例是 PC 到板环回第 2 层数据包示例。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    您是否对上述建议进行了更新?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan