This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在所有设置中、ADC 均未按预期正常工作。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562765/mspm0g3507-adc-is-not-working-properly-in-all-setups-as-expected

器件型号:MSPM0G3507
主题: MSP430F2619 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、  

我正在配置基准电压并在 MSPM0G3507 和 MSP430F2619 控制器上测试 ADC 功能 2.5 伏

用于的输入 137mV 、我观察到以下结果:

  • MSPM0G3507 →~200 ADC 计数

  • MSP430F2619 →~228 个 ADC 计数

具有 2.5V 基准电压的 12 位 ADC 的理论值近似为 224 个计数 。 MSP430 结果接近预期、但 MSPM0G3507 结果明显更低。

如果您对此观察结果提供了建议、或者需要激活任何具体设置才能在 MSPM0 上进行准确的 ADC 转换、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的演示代码是什么? 如果您使用 的是 ADC12_single_conversion_vref_internal。 您需要检查 PA23 引脚与 GND 之间是否有一个 1uF 电容器。 使用内部 VREF 模块需要在硬件上的 VREF+(PA23) 引脚上连接一个 1 μ F 电容器。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、PA23 引脚与 GND 之间有一个 1uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您使用哪个演示项目进行测试? 您是否尝试过  ADC12_single_conversion_vref_internal 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了 ADC12_single_conversion_vref_internal 演示代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我运行测试并向您提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、
    只需登录以了解您是否有机会运行测试。 请在方便时告知我您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我 在 LP 上运行 ADC12_single_conversion_vref_internal。 在 PA25 引脚上施加 137mV。 并记录 ADC 结果的 10 次。  

     数据中似乎有一些噪音。 主要原因是 SWD 与 MCU 的连接。 如果 MCU 以独立模式运行、则噪声水平应更低。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我使用的是 PB17 引脚。 又有什么问题、我可以解决 ADC 计数 差异问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     LP 上的 PA25 和 PB17 之间不应存在差异。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    我将向 ADC 传递 7mV 的输入信号。 理想情况下、我应该得到 15 个 ADC 计数(或更多)左右、但只看到 1 个计数。 如果输入小于 7mV、则 ADC 始终提供 0。

    我在 MSP430 控制器上测试了相同的设置,运行正常 — 即使输入为 1mV、也能提供预期的 ADC 数量。 您能帮助我了解这种行为为什么在电流控制器上有所不同、以及如何让它对此类低电平输入做出正确响应?

    期待您的支持。

    此致、
    Ankush Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    我一边做测试。 我没有注意到你的问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    您能否提供 ADC 引脚所需的电路详细信息?

    此致、
    Ankush Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仅使用 LP 进行测试。 PA25 作为 ADC 输入引脚。  

    https://www.ti.com/lit/zip/SLAR172

    此致、

    现金好