This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:AM2612 的 SysConfig、如果使用 PRU 进行设计、UI 将显示错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564738/am2612-q1-sysconfig-of-am2612-if-using-pru-to-design-the-ui-will-show-the-error

器件型号:AM2612-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM2612

工具/软件:

香榭丽舍大街

  用户使用 IND 协议添加 PRU、并保存了 SysConfig。

  然后、再次加载此“保存的“Sysconfig、UI 将显示以下错误。

  请帮助解决此问题。

 SysConfig 1.25 +云版本都有此问题。

 

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助解决这个问题、因为我的客户正在设计 AM2612。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、我无法在 syscfg Industrial comms SDK 中看到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand:

    您可以使用独立 SysConfig/云版本 SysConfig、这时您将看到问题。

    步骤 1:打开 standalond SysConfig。

    第 2 步:添加 PRU - ECAT

    第 3 步:保存。

    步骤 4:重新打开 SysConfig 并加载保存的 SysConfig 文件。

    您将看到这个问题。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/6786.example.syscfg

    请参阅附加的 Profinet 示例 syscfg、添加了第二个 PRU ICSS 实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“85279" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564738/am2612-q1-sysconfig-of-am2612-if-using-pru-to-design-the-ui-will-show-the-error/6027361

    您可以使用独立 SysConfig/云版本 SysConfig、这时您将看到问题。

    步骤 1:打开 standalond SysConfig。

    第 2 步:添加 PRU - ECAT

    第 3 步:保存。

    步骤 4:重新打开 SysConfig 并加载保存的 SysConfig 文件。

    您将看到这个问题。

    [/报价]

    嗨、Rio、

    我尝试了如你所建议的,我仍然没有看到这个问题。

    请参阅随附的 syscfg 文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/rio_5F00_e2e.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand:

    好的、我将为客户使用 SysConfig 完成此操作、谢谢。

    BR Rio