This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:勘误表 i2329 MDIO 接口损坏

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561761/am2432-errata-i2329-mdio-interface-corruption

器件型号:AM2432


工具/软件:

勘误表 i2329 是否在最新的 SDK 中修复?

哪些以太网示例工程进行了此修复?

  Tim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    勘误表 i2329 是否已在最新的 SDK 中修复?

    是的、在所有示例中、应通过位拆裂通过 MDIO 仿真对此进行修复。 我假设您在这里指的是 MCU+ SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么此版本说明页面底部的此问题的 SDK 状态仍然列为“打开“?

    AM243x MCU+ SDK:发布说明 11.01.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此解决方法经过测试、已知可以正常工作。 请等到星期一再给我时间来确认在 SDK 中的集成。  

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    经确认、该软件修复已集成在 CPSW 和 ICSSG 的 MCU+ SDK 中。 我将要求为下一版本相应地更新文档。  

    谢谢。此致、
    Teja。