This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:访问导致硬故障的 FACTORY 区域数据。

Guru**** 2921840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566749/mspm0g3519-accessing-factory-region-data-causing-hard-fault

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

您好、  

我正在处理自定义引导加载程序和应用程序代码。 在应用程序代码中、我将 PLL 配置为为该配置提供时钟源、访问出厂区域数据。 当我将应用程序代码单独置于闪存中的 0x00000000 地址时、它可以正常工作。 但是、当我将引导加载程序放置在地址 0x00000000、应用程序放置在闪存中的 0x8800(任何其他)位置时、引导加载程序会跳转到应用程序代码、但应用程序代码在尝试访问出厂区域数据时会进入硬故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您如何访问工厂地区?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 DL_SYSCTL_configSYSPLL () 配置 SYSPLL、内部函数调用 可访问.TrimTable 的 DL_FactoryRegion_initTrimTable。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会仔细检查您是否跳到了内存中的正确位置

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的我已经检查了寄存器表 ro R1 R2 R3 PC LR xpsr。 我获得的重置处理程序正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题。 如果代码可以在没有引导加载程序时访问出厂区域、 但是,当我把应用程序放在不同的位置和引导加载程序在 0x0000 它进入硬故障. 引导加载程序是 TI 提供的客户安全代码。 以下代码是否会如何启用或禁用限制 FACTORY 区域访问的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的引导加载程序使用哪个时钟源?

    进入该应用时、需要将其设置为 SYSOSC、以避免触发勘误表 FLASH_ERR_01。 [参考勘误表 (SLAZ758B) 第 7 页和 TRM (SLAU846B) 第 2.4.5 节]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在引导加载程序中配置 PLL 并从应用程序代码中删除 PLL 配置时、一切都正常工作。 FACTORY 区域是否只能通过闪存开头加载的代码进行访问?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经添加了这个预防措施。 错误中提到的解决方案我添加了。 保持闪存等待状态 2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果应用程序没有配置 PLL、则(我们想)它不会使用 2 个等待状态引用 FACTORY 区域、因此不会触发 FLASH_ERR_01。

    这听起来不像您所想到的结果、但它会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个错误的原因是,通常添加等待状态不会伤害你(只是减慢你一点),但在这种情况下它确实.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原谅我,但不完全明白。 要解决此问题、我需要具体做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在引导加载程序 (SYSPLL 或 HFXT) 中使用除 SYSOSC 之外的器件、则应在调用用户程序之前切换回 SYSOSC。 然后该程序可以根据需要设置 MCLK。

    我大致记得一个 driverlib 函数、它将 MCLK 设置回 SYSOSC、但这里没有我的材料  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DL_SYSCTL_switchMCLKfromHSCLKtoSYSOSC 您正在讨论的这个函数是吗? 如果是、那么我可以在哪里调用此 API?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有此方面的文档? 我是指这个时钟变化如何影响访问某些区域的代码? 如果引导加载程序在 SYSCOSC 以外的时钟源上运行、以及为什么它需要在跳转到引导加载程序之前切换回 SYSOSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 第 2.4.5 节规定、如果使用其中一个高速时钟、则闪存等待状态会设置为 MCLKCFG.FLASHWAIT、该值为=2。 (您可以更改此值,但可能不想更改。)

    FLASH_ERR_01 的说明指出读取=2 个等待状态下的出厂区域将触发硬故障。 在禁用 PLL 之前调用 initTrimTable()、因此它仍在运行时钟(以及等待状态)、即从启动(即从引导加载程序继承)。

    如果您在引导加载程序中使用高速时钟(例如 PLL) 、我预计您会在调用应用程序入口点之前调用该函数。 或者:不要在引导加载程序中使用高速时钟(与 SYSOSC 保持一致)。

    更笼统地说:引导加载程序似乎 应该(尽可能)以类似于复位时的条件调用应用程序、因为应用程序可能期望这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce、该功能问题得到解决。