Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我需要配置两个计时器比较计时器来测量电机转速计数。 我需要使用 TIMA1 的通道 0 和 1 来检测这两个脉冲信号。 但我无法在 syscfg 工具中为两个计时器比较选择相同的计时器。 它报告“资源冲突“错误。 这是 TI syscfg 工具的限制吗? 是否有任何方法可以使其正常工作? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
我需要配置两个计时器比较计时器来测量电机转速计数。 我需要使用 TIMA1 的通道 0 和 1 来检测这两个脉冲信号。 但我无法在 syscfg 工具中为两个计时器比较选择相同的计时器。 它报告“资源冲突“错误。 这是 TI syscfg 工具的限制吗? 是否有任何方法可以使其正常工作? 谢谢!
比较(边沿计数)模式使用外部触发器来“勾选“计数器、即所谓的前进条件 (ACOND)[Ref TRM (SLAU846C) 表 27-6]。 可以从任何通道触发 ACOND、但只能使用一个源。 (我想这是资源冲突;SysConfig 让我无法解决这个问题。)
捕获模式允许每个通道有一个触发器、但您必须自行计算。 (对于低频信号,计时器捕获通常优于边沿计数。)
QEI/霍尔模式基本上会将多个输入信号分成单个计数触发器[请参阅 TRM 第 27.2.3.1.3 节]。 这仅在 TIMG 中可用、特别是器件中的 TIMG8/9。
比较(边沿计数)模式使用外部触发器来“勾选“计数器、即所谓的前进条件 (ACOND)[Ref TRM (SLAU846C) 表 27-6]。 可以从任何通道触发 ACOND、但只能使用一个源。 (我想这是资源冲突;SysConfig 让我无法解决这个问题。)
是的、CCx 输入触发计时器的计数器要计数、一个计时器只有一个计数器、因此不能使用单个计数器来对外部两个边沿进行计数。
捕获模式允许每个通道使用一个触发器、但您必须自己进行计数。 (对于低频信号,计时器捕获通常优于边沿计数。)
在通用实现中、我们使用失效边沿将计数器复位为零/加载并启动计数器、然后在下一个上升沿捕获到 CC0 的计数器值、在下一个下降沿捕获到 CC1、然后得到周期和占空比。
在某些特殊应用中、您仍然可以使用 PWM1 失效边沿-> CC1 和 PWM1 上升 沿-> CC0、PWM 2 失效边沿-> CC1 和 PWM 2 上升沿-> CC0、在这种方法中、您需要手动控制计时器计数器重新加载/溢出并计算每个 PWM 的周期和占空比。