This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:系统工程刷写+启动

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567201/am263p4-systemproject-flashing-startup

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

嘿、专家、
我运行系统工程时遇到问题。

IAM 使用:

CCS 12.8.1.00005
SDK 10_00_00_35
Uniflash 9.1.0.5175
SBL: sbl_ospi_am263px-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang(由于 differnet 闪存芯片,采用小幅调整)

我的 systemproject 包含一个 core 0-0 软件和另一个 core 1-0 软件。 两个 SW 都控制单独的 LED、并指示 SW 是否正在运行。  
当我使用 Uniflash 刷写系统工程并进行下电上电时、只能看到内核 0-0 的 LED 正在运行。 因此、内核 1-0 的 SW 未运行。
在下一步中、我尝试连接 XDS110 调试器。 我可以连接到两个内核。 在核心 1-0 上、我只需要按下运行底部、现在也可以运行。
所以,我不知道。 但是、为什么在下电上电后、软件不会自行启动?

您有什么想法如何解决或调试这个问题?

此致、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 makefile_system_ccs_bootimage_gen 中的故障。 我设置了错误的 bootimage ID (0-1 而非 1-0)

    Marcel