This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何设置 CONTROLSS_CTRL_SDFM1_CLK0_SEL

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566883/am2634-how-to-set-controlss_ctrl_sdfm1_clk0_sel

器件型号:AM2634


工具/软件:

您好、

将 CONTROLSS_CTRL_SDFM1_CLK0_SEL 设置为“源是 Pinmux 的 SDFM0 CK0 “的理想方法是什么?

(来自 https://www.ti.com/lit/ug/spruj42e/spruj42e.pdf?、ts = 1756786931208 2.7.2.4 CONTROLSS_CTRL_SDFM1_CLK0_SEL 寄存器)

(来自 TRM 图 7-319。 SDFM 时钟控制

我 在 MCU SDK 中找到了 SOC_selectSdfm1Clk0Source、但 在以下事件之后调用它时似乎会导致应用程序崩溃:

```μ s

system_init();
BOARD_INIT ();
drivers_open();
BOARD_DRIVERSOpen ();

````μ s

https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/85477ff8c96d871fdd94772fcc2d4a6416049841/source/drivers/soc l417/l429。soc /am263x/L417-L429 

是否有合适的时间来称呼这个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    颜色再多一点、该多路复用器似乎没有 syscfg 设置、因此我尝试在软件中进行设置。  

    syscfg 中是否有设置该多路复用器、以使 sdFM1 时钟源是 sdFM0 时钟输入的设置?

    如果没有、每次我调用  SOC_selectSdfm1Clk0Source (1) 时、它都会使程序崩溃、无论我在配置中的哪个位置调用它。 它可能与 CONTROLSS_CTRL 的解锁和锁定有关。 删除解锁/锁定函数调用不会改变行为 — 仍然会崩溃。

    感谢您提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    此 API 调用不应导致系统崩溃。 您能否分享您看到的错误、例如控制台输出/中止等?

    至于何时调用此 API、我建议在 SDFM 驱动程序打开之前调用该 API、并确保设置 SDFM0_CLK0 的引脚多路复用。  

    谢谢。此致、

    Madhava.