This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632 的闪存

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566586/am2632-flash-memory-for-the-am2632

器件型号:AM2632


工具/软件:

尊敬的 E2E 论坛:

我是第一次使用 AM2632 UC 开发新设计、过去有使用 C2000 系列的经验。 我看到 Am2632 没有任何板载闪存、因此客户通常会使用通过 QSPI 总线连接的外部闪存 IC 吗? 如果是、是否仍然可以通过 AM2632 上的 JTAG 端口对外部 QSPI 闪存进行编程、以及它是否会为此自动“找到“闪存、或者是否需要其他设置?

谢谢、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 Am2632 没有任何板载闪存、因此客户通常会使用通过 QSPI 总线连接的外部闪存 IC 吗?

    是的、 没错。

    如果是、是否仍然可以通过 AM2632
    上的 JTAG 端口对外部 QSPI 闪存进行编程

    是的。

    它会自动“查找“闪存、还是需要一些其他设置?

    不确定您的自动含义、但该过程在此处进行了介绍: AM263x MCU+ SDK:刷写工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kier