This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SBL OSPI 有关 ospi 闪存电压特性和 ospi 时钟电压的问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563792/am2432-sbl-ospi-question-about-ospi-flash-voltage-characteristics-and-ospi-clock-voltage

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigTMDS243EVM

工具/软件:

您好、

我对 AM2432 SBL OSPI 引导模式和 OSPI 工作电压有疑问。

我将 AM2432 与 MCU_PLUS_SDK_AM243X_11_00_00_15 和 SysConfig 1.23.1 一起使用。

在使用 TMDS243EVM 上的示例 SBL_OSPI 工程和单核模式下的定制电路板来测试 OSPI (XSPI) 引导模式期间、出现了问题。

定制电路板使用 3.3V 电平 OSPI 闪存器件 IS25LX256、该闪存器件由 VDDSHV4 上的 3.3V 电源供电。

当我将引导模式设置为 OSPI 或 XSPI 并为定制电路板上电时、在 sbl_ospi 工程中由 Board_driversOpen 调用的 Board_flashOpen 中将发生置位。

问题是:
我想知道是否可以在 SBL OSPI 引导模式下使用 3.3V OSPI 闪存器件、或者是否必须使用 1.8V 器件。

此外、我还附加了 OSPI 时钟测量图像。

第一个映像是将 sbl_ospi (tiimage.hs_fs) 写入 OSPI 闪存时的波形。

第二张图像是第一张图像中波形的放大视图。

第三个图像是将引导模式设置为 OSPI 后上电时的波形、显示了 RBL 加载 SBL 的波形。

当设置为 8D-8D-8D 模式时、OSPI 时钟电压电平降至约 2.2 至 2.4V、这引发了是否必须使用 1.8V 器件的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    感谢您的查询。

    当我在内部与团队一起检查时、您是否能够分享实施的原理图部分。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    我附上了 OSPI 实现的原理图。

    3.3V 是 VDDSHV4 的输入、DEV_RST 是 OSPI RESET#的输入。

    此致、

    Won-sik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    谢谢你。

    您能否确认在 SOC IO 电源引脚附近拥有所需的电容。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    我还有几个问题

    您能否确认使用的 CAP_VDDSx 引脚电容值(IO 电源偏置电容器)

    您是否在特定主板或多个主板上观察到了问题?

    您能否在启动期间探测信号并验证是否发现类似的问题?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    在原理图中、您可以确认是否组装了 OSPI 拉电阻器。

    如果 OSPI0_CLK 下拉电阻为 100K、请更改为 10K。

    您是否能够分享 PDF 原理图以快速回顾?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    
    感谢您的答复。
    
    我将为 CAP_VDDSx 使用一个 1uF 电容器。
    
    我测试过的所有定制电路板上都会出现此问题。
    
    使用 SBL_SPI 时、我确认 OSPI_CLK 保持在 3.3V、但使用 SBL_ospi 时、电压降至 2.3V~2.4V。
    
    我将 OSPI 下拉电阻器从 100K 更改为 10K 并进行测试。
    
    我将通过消息分别向您发送原理图。
    
    此致、
    
    Won-sik 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    谢谢你。

    您能否确认在将电阻标记为 OP 时、OSPI 的上拉电阻是否已组装或未组装。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    感谢您提供原理图。

    您能分享可搜索的原理图吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Sreenivasa,

    很抱歉晚才回复。

    原理图上的 OP 标签为“未安装 (DNI)“。

    我将通过消息重新分享可搜索的原理图。

    此致。

    Won-sik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    谢谢你  

    让我回顾一下原理图。

    原理图上的 OP 标签为“未安装 (DNI)“。

    您能否安装上拉电阻器并进行检查。

    我看到了 IS25LX256-JHLE 原理图中的注释、请检查:  

    Vpp 焊盘将在内部上拉至 VCC、
    因此、如果不使用、客户可以将 Vpp 引脚保持悬空。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好, Sreenivasa,
    
    谢谢你的回应我的帖子.
    
    硬件设计团队确认、该问题是由在 IS25LX256 芯片的 VPP 引脚上连接上拉电阻器而不是可选器件引起的。
    
    再次感谢您的帮助。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    谢谢你  

    硬件设计团队确认、该问题是由于在 IS25LX256 芯片的 VPP 引脚上连接了一个上拉电阻器而引起的

    根据原理图中的注释、我假设您未连接 VPP 引脚以解决问题 — 帮助我了解我的理解是否正确。

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563792/am2432-sbl-ospi-question-about-ospi-flash-voltage-characteristics-and-ospi-clock-voltage/6031429
    原理图上的 OP 标签为“未安装 (DNI)“。

    您能否安装上拉电阻器并进行检查。

    [/报价]

    在复位期间和复位后 SoC IO 缓冲器关闭、直到软件配置 IO。

    与这些 IO 连接的所连接器件可能会悬空、直到软件悬空。

    TI 强烈建议填充上拉电阻器。

    您可以使用 47k 而不是 10K。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    根据 IS25LX256 芯片手册、

    当 VPP 是可选器件时、必须连接到上拉电阻器、而当是标准类型时必须保持悬空。

    使用标准类型时、我在 VPP 插入了一个上拉电阻器(原理图中的 R105)、这导致 OSPI0_CLK 波形在 OSPI 模式下变得异常。

    我通过移除上拉电阻器 (R105) 确认 OSPI0_CLK 正常输出 3.3V 电压。

    此致、

    Won-sik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim WonSik、

    感谢您的意见、非常感谢。

    我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa.