This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E-AM243X:MCU-PLUS-SDK LED 在 ethphy_dp83826e.c 中出现不正确的情况(数据表现已更正)

Guru**** 2923400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566672/mcu-plus-sdk-am243x-dp83826e-led-consts-incorrect-in-ethphy_dp83826e-c-datasheet-has-now-been-corrected

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:DP83826E

工具/软件:

 与 LED 寄存器偏移相关的 LEDCFG 寄存器(偏移= 460h)的 DP83826E 数据表现已更正。

现在请更正 AM243x SDK 中 ethphy_dp83826e.c 中的 ETHPHY_DP83826E_MLEDCR_LEDn_SHIFT 常量。

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我的解决方法是:

    //                             LED3                                      LED2                                             LED1
    const uint16_t Value_LEDCFG = (ETHPHY_DP83826E_LED_MODE_LINK_OK << 8) | (ETHPHY_DP83826E_LED_MODE_RX_TX_ACTIVITY << 4) | (ETHPHY_DP83826E_LED_MODE_RX_TX_ACTIVITY << 0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的 E2E 论坛。 我将通知相应的开发团队对此进行验证、并在即将发布的版本中进行此更改。

    此致、
    Teja。